This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7571:DAC7571 PSRR 和 INL 规格问题

Guru**** 2379630 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC7571
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730206/dac7571-question-of-dac7571-psrr-and-inl-specifications

器件型号:DAC7571

您好、Sirs、

您是否建议 数据表中未列出的 DAC7571的 INL 和 PSRR 规格?





谢谢、此致、

陈耀恩
2018年9月20日  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    感谢您的查询。 INL 在图1、2和3中被指定为线性误差(LE)。

    希望得到答案。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Uttam Sahu"]您 好、Wayne、

    感谢您的查询。 INL 在图1、2和3中被指定为线性误差(LE)。

    希望得到答案。

    此致、

    Uttam Sahu

    精密 DAC 应用工程师[/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Uttam、

    感谢您的建议。 我可以说 DAC7571的 TUE = sqrt (INL^2+偏移误差^2+增益误差^2)=sqrt ((2/2^12)^2+2mV^2+1.25%^2)=0.0126=1.26%吗?



    谢谢、此致、

    陈耀恩

    2018年9月21日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    我们最近的大多数器件将在室温和各种工作温度范围内直接提供测得的 TUE 数值、但对于之前未针对您所述的平方和根方法进行测量的器件、该数值是适当的。 通常、我们将其应用于 INL、偏移(根据数据表、有时会混叠为零代码误差)和增益误差、这些误差应用于 DAC 的线性运行区域、以表示大多数可用情况。

    我在一段时间前就这个主题写了一篇博客文章、您可以在此处查看:

    相对精度是 INL 的另一个术语、在第2页的数据表中列出的最大值为0.195%。

    因此、此处的 RSS 公式将应用为 sqrt (0.195^2 + 1.25^2 +偏移^2)-为了完成计算、我们需要知道您计划使用的 VDD、因为零代码误差以毫伏为单位指定、 因此、我们需要满量程范围才能以百分比的方式计算此误差贡献。

    假设电压范围为5V、则使用零代码误差和增益误差的最大规格时、TUE 将为1.32%。 如果您将零代码误差最大值替换为典型值、则该值为1.27%。

    请记住电气特性表的顶线条件:

    这意味着此计算中使用的最大 INL、零代码误差和增益误差规格都在整个工作温度范围内、而不是室温下的初始精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细阐述...Wayne Chen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    还有一个问题、我们能否在每个 DAC 的数据表中将术语"相对精度"视为 INL?



    谢谢、此致、

    陈耀恩
    2018年9月25日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩、

    在 DAC 数据表中、相对精度通常用作 INL 的等效项、即使是来自 TI 外部的其他制造商也是如此。