This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8900BEVM-PDK:精密主机接口连接器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8900BEVM-PDK, ADS8900B, THS4551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730818/ads8900bevm-pdk-precision-host-interface-connector

器件型号:ADS8900BEVM-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS8900BTHS4551REF5025

大家好、

ADS8900BEVM-PDK 的数据表中提到了接头 QTH-030-01-L-D-A 用于连接主机(在 ADS8900BEVM PCB 中)。 在 PHI 板中放置的配合接头零件号是多少?

请帮助我找到正确的器件。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:

    是否可以将 QSH-030-01-L-D-A 用作 QTH-030-01-L-D-A 的配合接头? 我的一位同事建议这样做。 请确认这一点。

    对于 ADS8900BEVM PCB 的设计、我还有一些疑问、

    数据表显示、我们可以通过 J6.2和 J4.2提供外部差分模拟信号。 如何为此 ADC 板提供单端信号? 我是否应该设计一个模拟前端电路(ADS8900B Datasheed 中的图111)、以使用合适的共模电压转换为差分信号并提供给 J6.2和 J4.2?

    请帮助我理解。 在我的情况下、共模电压为3.3V、最大电压为5V (罕见情况下)。 我需要在高侧进行测量、在0.5Ohm 的感应电阻器上测量压降。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TI 团队:
    请回答这个问题吗? 请提供帮助,这是非常紧急的

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

     PHI 控制器侧连接器的器件型号为 QSH-030-01-L-D-A

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    我正在检查 PHI 接口板上使用的连接器的确切器件型号、但 QSH-030-01-L-D-A 将与 ADS8900EVM 板上使用的 QTH-030-01-L-D-A 连接器搭配使用。

    ADS8900BEVM 仅用于支持平衡差分输入信号。 您将需要添加一个外部电路来从单端转换为差分。 FDA 与图111类似、是一个选项。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 转换器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Luis、您能继续回答问题吗? 外部模拟信号的相关信息。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您 Keith、我也在前面的连续对话中设计了一个小型原型板... 数据表中所述的电路板支持2.5和0v 乘 J1和 J2的共模电压。 因此、我提供了接头选项、可使用 REF5025和20k-20k 分压器配置为 THS4551选择2.5V 或1.2V。 我希望它可以...
    如果我有任何问题、请发表评论
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    将 ADS8900BEVM 电路板设置为2.5V 外部共模(J1关闭、J2打开)。 然后、您需要将外部 THS4551设置为2.5V 的共模。 如果使用 REF5025、则需要将其直接连接到 THS4551的 VOCM 引脚。 如果您需要2.5V/1.25V 选项、可以使用20k-20k 分压器和跳线在两个选项之间进行选择。

    此致、Keith