This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC37J84EVM:更改 K 参数时、发生多帧对齐错误和帧对齐错误。

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730556/dac37j84evm-when-changed-the-k-parameter-multiframe-alignment-error-and-frame-alignment-error-occurred

器件型号:DAC37J84EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828

大家好、

我的客户在用户指南的设置过程中使用了 DA37J84EVM。

确认 EVM 正常运行后、在 JESD 块选项卡中将 K 值从初始值10更改为22。
然后他们单击了2。 "Reset DAC JESD Core (重置 DAC JESD 内核)"按钮、然后单击3。 触发 LMK04828 SYSREF 按钮。

但 EVM 报告 了多帧对齐错误和帧对齐错误。

更改 K 值的设置过程是什么?

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi、

    DAC 中的 K 值必须与 FPGA 中的 K 值相匹配。 FPGA 中的 K 值可以从 Instrument Opttons->Dynamic configuration 或器件的 ini 文件中更改。
    K 也与 SYSREF 频率相关、这也必须改变。 从默认值更改 K 的原因是什么?

    谢谢、
    埃本
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eben-San、
    感谢您的快速响应。
    我误解了 DAC GUI 设置的 JESD 内容也会反映在 TSW14J54EVM FPGA 的 JESD 中。
    客户更改 K 值的原因是尝试在其应用程序中设置的 K 值。

    此致、
    Toshi