This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8320:400Hz 时的功耗

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728289/ads8320-power-consumption-at-400hz

器件型号:ADS8320

我有兴趣使用该器件以400Hz 的频率进行采样。 数据表中的图23显示了低至1kHz 的功耗。 如果我以400Hz 而非1kHz 的频率进行采样、曲线是否会继续线性下降(下降2.5x)。 是否有静态功耗分量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 ADS8320数据表中、图23是指 误差测量测试结果、您能不能澄清您所参考的显示功耗的图。

    ADS8320的功耗与转换速率直接相关、因此采样率越低、器件的功耗就越低。 但您也可以正确地看到、器件将达到静态功耗、因为它确实需要基本的能耗才能运行。

    封面说明、在 Vcc 为2.7V 的10kHz 频率下、器件将消耗0.3mW 功率、我预测这是器件处于断电模式时的功耗。 在电气特性表中、当 Vcc=2.7V 时、它表示采样率为100kHz 时、预期功耗典型值为1.8mW。 因此、这给出 了器件的预期最低功耗。

    在400Hz 的采样率下、在   1kHz 的采样率下、您应该会遇到比预期更低的线性缩放功耗、但我不相信在达到较低的采样率时、这将是一个完美的线性关系。

    您可以利用断电模式以及 应用程序支持的最低 Vcc 电源来节省更多的功耗。 有关这方面的其他详细信息、请参阅数据表的第10.3节。

    此致、Cynthia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cynthia、

     

    我的确出错了。 我所说的是图36。 说明中显示、如果以2.4MHz 的速率运行时钟、但仅以1kHz 的频率进行转换、则时钟可以低至~7uA * 2.7V。 我的问题是、当我们降低到1kHz 以下时、该曲线是否进一步扩展。

     

    谢谢、

     

    Renaldi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renaldi、

    是的、曲线将继续缩放。 我无法保证它将在整个较低频谱范围内线性缩放、但它可能会在某个点开始变平。 我将与设计团队核实、以了解更多细节。

    此致
    Cynthia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Renaldi、
    在与设计团队核实之后。 根据数据表信息、图36的缩放应保持真实不变、直至电源电流达到断电电流。 这意味着在400Hz 时、您可以将工作电流规格定为3uA +按比例降低。
    功耗由 VCC 和 fCLK 以及采样率决定。
    此致
    Cynthia