This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298RECGFE-PDK:增强型引线似乎不正确。 导联 aVL 测量与导联 II 相同、aVF 看起来像一个 aVL。

Guru**** 1129500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298RECGFE-PDK, ADS1198ECGFE-PDK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/731068/ads1298recgfe-pdk-augmented-leads-seem-to-be-incorrect-lead-avl-measurement-is-identical-to-lead-ii-and-avf-looks-like-an-avl

器件型号:ADS1298RECGFE-PDK
主题中讨论的其他器件: ADS1198ECGFE-PDK

大家好、

我 最近购买了 ADS1298RECGFE-PDK、并将其与 ADS1298XECGFE-PDK-SW 软件配合使用。 但是、我注意到增强导联似乎不正确。 更具体地说、aVL 测量与导联 II 相同(我将数据导出到 Excel 并检查了该数字)。 aVF 看起来像一个 aVL。

我在 Windows 7计算机上使用硬件和软件。 在软件中、我打开了所有通道并将增益设置为12x。 采样率为1000SPS、采样长度为1000、4000和8000。 我想知道我是否错过了任何设置。 我 还有一个 ADS1198ECGFE-PDK、它有同样的问题。 我们将感谢您的任何帮助。 提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Quan、您好!

    感谢您的发帖!

    这是一个已知的错误、我们正在努力更新它。

    e2e.ti.com/.../699193
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Alex! 我看到 Ryan Andrews 在您的链接线程中发布了一个增强潜在客户计算表。 我可以为该表提供一些参考吗?

    顺便说一下、我想知道您是否可以为链接线程提供 ADS1298RECGFE-PDK 的附加标签、这可能会对未来的人们有所帮助。 当我在论坛中搜索 PDK 时、链接的线程未显示。 该错误更适用于 PDK、我认为1298 (r)本身应该可以。



    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    欢迎您的到来、再次感谢您的消息! 该视频的链接位于 Ryan 的帖子中的表格下方。

    我将看到我可以对标签执行什么操作。