请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS8900B 您好!
我的客户有疑问。
在 ADS8900数据表的表6中、SCLK 的数量为20、但图60显示了22个 CLK。 以下哪项是正确的、20个 CLK 或22个 CLK? 如果20个 CLK 是 corrrect, SDO 数据包是否从图60中的 D19开始?
同样、在表7中、四路模式下的 SCLK 数量为5、但 我们可以在图66中看到四路模式下数据包中有6个 CLK。 5个 CLK 或 6个 CLK、哪一个是正确的? 如果5个 CLK 正确、 图66的数据包中是否不存在 D21和 D20、MSB D19是否正确?
此致、Taki