This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS122C04:器件退出低功耗模式

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS122C04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730358/ads122c04-device-is-coming-out-of-low-power-mode

器件型号:ADS122C04

团队、  

我的客户注意到、当 有任何 I2C 活动时、ADS122C04将退出深度睡眠模式、而不是在启动转换开始时。  

是否有任何想法、可能会发生什么情况?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    POWERDOWN 命令关闭所有模拟电路。 在 I2C 激活之前、数字部分也将变为低功耗。 当 I2C 总线变为活动状态时、ADS122C04需要唤醒数字部分以确定器件是否正在寻址。 请注意、数据表第7页电气特性表中的数字电流/功率信息随"I2C 未激活"一起列出。

    在发出 START/SYNC 命令之前、模拟电源不应改变。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、感谢您的快速回复。 后续问题:

    这是有道理的、但我似乎获得了更高的电流消耗、然后只是数字部分在断电模式(来自 i2c 活动)后唤醒。
    数字仅显示最大值约为100uA、但我看到的是完全的320uA 抽取。

    问题
    我是否可以做更多的事情来减少这个电流消耗,或者最好的做法是在每次 i2c 交易后简单地将 ads122c04置于断电模式?
    我想我有一部分想知道在断电模式和 i2c 流量下-如果意识到未被寻址(不是 i2c 数据的目标)、为什么 ads122c04不会自动返回断电模式?

    谢谢
    Viktorija
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    我必须与设计人员核实、以查看 I2C 总线变为活动状态时发生的内部操作。 同时、您能否获得 ADS122C04上使用的配置寄存器设置?

    谢谢、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此时,它只是在重置之后,所以所有默认值为:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    另一个问题。 测量的电流是 AVDD、DVDD 还是两者的组合?

    谢谢、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这两种方法都是以组合方式测量的。 我无法解析模拟或数字部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    电流消耗比我预期的大得多、尤其是在低功耗模式(相对于断电模式)下、器件处于默认的单次模式。 根据器件的连接方式和电流的测量位置、如果 DRDY 处于低电平状态且 DVDD 电源连接了上拉电阻器、DRDY (为漏极开路)可能会拉取部分电流。

    假设电源为3.3V、上拉电阻为10k 欧姆。 仅来自 DRDY 的电流将为330uA。 如果需要低功耗运行、DRDY 上的任何上拉电阻应在100k 至470k Ω 范围内、以便在 DRDY 处于低电平时限制此电流。

    我仍在等待设计师的回复。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bob、
    刚刚收到我的客户确认:
    •TI ADS122C04芯片不存在问题
    •这似乎是我的 I2C 总线主设备–如果 I2C 事务错误将 SCL (时钟)保持在低电平(直到一个有效的 I2C 事务)–这将产生不需要的360uA

    请考虑关闭此案例、并非常感谢您的支持!

    谢谢
    Viktorija