This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE7225:AFE 7225寄存器设置和#39;c#39;代码

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2433, AFE7225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728441/afe7225-afe-7225-registers-setting-c-code

器件型号:AFE7225
主题中讨论的其他器件:MSP430FR2433

您好!

在我们的设计中、我们将 AFE7225用于定制 SDR 系统。 AFE 7225与 MSP430FR2433连接、以便在每次引导时对 AFE7225的寄存器集进行编程。 但是、我对默认寄存器设置的更改较少、因此每次加电时都要查找 AFE7225设置 AFE7225默认寄存器值的任何"c"代码。

是否有人可以在这方面提供帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramabhadran
    我们已收到您的问题。 有人会尽快提供更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ramabhadran、

    遗憾的是、我们没有任何 C 代码可用于对 AFE7225进行编程。 我们的代码是用 LabVIEW 而不是 C 编写的
    谢谢

    优素福