This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4404:AFE4404

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM, AFE4405

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726370/afe4404-afe4404

器件型号:AFE4404
主题中讨论的其它部件:、 AFE4405

您好!
您可以使用 SFH7072传感器展示 AFE4404的示例代码、无需 AFE4404 EVM GUI。
我对 AFE4404 EVM 套件还有一个问题、与医疗仪器相比、该套件的精确程度如何。 (例如 HRM、SpO2)
手腕上使用了多大的真模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Trapp、

    对于 SFH7072传感器、AFE4404的寄存器设置不会改变、只需正确连接 LED 和 PD。
    要在不带 GUI 的情况下使用 AFE4404EVM,您必须按照以下文章中所述的消息通信协议构建自己的软件。
    e2e.ti.com/.../1884624

    AFE4404可用于医疗设备、但这取决于您所期望的性能水平。

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好!
    感谢您的回复!
    我可以解决它并在手指尖上工作正常、但在手腕上不够准确、您知道问题可能是什么、校准还是传感器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Trapp、

    使用 SFH7072在手腕上获得更好信号的建议很少。
    1) 1)您是否使用绿色 LED 来获取心率信号? 如果是、请确保使用红外截止光电二极管(SFH7072的引脚3和引脚10)、因为另一个光电二极管会减弱绿光。
    2) 2)您可以将 LED 电流增加得更高、以获得更好的信号。 请注意、这可能会导致 ADC 饱和、并可通过在 LED 阶段使用偏移消除 DAC 来缓解饱和问题。
    3)最后,您可以增加 TIA 增益(在移除直流电后)以放大信号。
    4) 4)通过电池供电仪器(即笔记本电脑)进行测量、避免从交流电源拾取噪声

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我继续执行我的代码、我认为工作正常。  

    我使用 了宽带光电二极管、 因为我想确定心率和 SpO2、当我使用红外截止光电二极管时、心率值会更好 、但仍然足够了。

    最后一个问题是、如果我想使用具有2个输入的 AFE4405、我可以在几乎没有变化的情况下使用我的代码、还是应该再次写入全部代码?

    感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Trapp、

    您可能需要更新寄存器设置、以便代码能够与 AFE4405配合使用。 但这些更改很少、我建议查看两个器件的数据表以及寄存器设置、并进行所需的更改。

    也很幸运地修改了 AFE4405的代码。

    此致、
    Prabin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、帮了我们很多忙!