This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC7524:传播延迟说明

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730997/tlc7524-propagation-delay-clarificaiton

器件型号:TLC7524

我不完全理解传播延迟和稳定时间之间的关系-请澄清:

从数据应用/写入选通脉冲上升沿开始、输出是否总共有100nsec、或者它是100nsec + 80nsec = 180nsec?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    从数字转换到90%稳定输出、它应该被解释为80ns。 需要增加20ns 才能稳定至稳定输出的0.5LSB。

    谢谢!
    Paul