This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8574:DAC 8574在-25#39;C 下不工作

Guru**** 2520000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730937/dac8574-dac-8574-not-working-at--25-c

器件型号:DAC8574

您好!

1) 1)我想知道 DAC 8574的存储温度是多少、因为它在数据表中很混乱、因为没有提到负号(-)。附加了屏幕快照。

2)和 DAC 8574在保持-25°C 温度24小时时无法正常工作。当温度下降时、它开始正常工作。在-25°C 时、DAC 值保持为零。有什么问题?????


此致、

Mufasir Fida Qureshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mufasir、

    欢迎使用 E2E、感谢您的提问。 缺失的-ve 符号是一个拼写错误。 感谢您的指出。 DAC 在工作和存储范围内不太可能出现任何问题。 为了确认这一点、请确保已勾选以下要点:

    1.设备引脚上的任何冷凝
    2.拉低 DAC 输出的任何其他电路组件

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师