This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS112U04:ADS112U04EVAL 寄存器为空

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS122U04EVM, ADS122U04, ADS112U04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730901/ads112u04-ads112u04eval-registers-blank

器件型号:ADS112U04
主题中讨论的其他器件:ADS122U04ADS122U04EVM

我认为 ADS112U04EVAL 软件已正确加载、但不会显示 ADS112U04EVAL 板的寄存器(如下所示)。  所有内容都是空白的。

该文档提到了"2. 在 PC 上安装设备软件。 (例如、适用于 ADS122U04EVM 的 ADS122U04器件封装。)"

我们使用的是 ADS112U04EVAL。  它询问什么或 ADS112U04的驱动程序在哪里?

谢谢、Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我找到了 ADS112U04-dvcpkg.exe 软件包,并加载了它,它似乎可以正常工作。
    谢谢、Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我很高兴您能使用该软件。 如果您在器件评估期间需要任何进一步的支持、请告知我们。

    我们不断努力通过评估板改善客户体验。 但我们似乎错过了您案例中的要点。 我们将在内部讨论如何澄清文档。

    此致、