This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5816:如何连接 FPGA 开发套件

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5816EVM, AFE5818EVM, AFE5808AEVM, AFE5809EVM, HSMC-ADC-BRIDGE, FMC-ADC-ADAPTER, AFE5818, AFE5816, AFE5809, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730613/afe5816-how-to-connect-with-a-fpga-development-kit

器件型号:AFE5816
主题中讨论的其他器件: AFE5818EVM、 AFE5808AEVM、 AFE5809EVM、 HSMC-ADC-BRIDGE、 FMC-ADC-ADAPTER、 AFE5818、 AFE5809、 AFE5808A

您好!

我的客户有疑问。

[背景]

他们希望通过连接 FPGA 开发套件来评估 AFE58xxEVM。

其目标 EVM 如下所示。

* AFE5816EVM

* AFE5818EVM

* AFE5808AEVM

* AFE5809EVM

[问题]

如果他们购买了以下产品、他们能做到吗?

*用于 Altera (Intel) FPGA 的 HSMC-ADC-BRIDGE

*用于 Xilinx FPGA 的 FMC-ADC-Adapter

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    你过得怎么样?

    感谢您帮助使用 TI AFE 器件的客户。

    我们向客户展示的主要目标

    AFE5818、AFE5816、AFE5808A 和 AFE5809器件的工作原理

    通过使用这些器件 EVM (包括 GUI)和 TSW 数据采集板

    (也包括 GUI)协同工作。

    我们以前没有尝试过上述方法。

    因此、我们无法保证它能够正常工作。

    谢谢!

    此致、

    陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、

    感谢您的快速响应。
    好的、我理解您的所有评论。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga