This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 焊点可靠性加速模型

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730473/solder-joint-reliability-acceleration-model

你(们)好

 SPRABY2.pdf 中找到

计算时使用的是 Norris-Landzberg 加速因子方程。 请解释每个参数的含义吗? 如果可能、请举一个例子吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、

     请忽略我之前的回复、即 CSC 会与您联系、我已直接联系应用手册作者寻求解释。  

    此致、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yun、感谢您的提问。 我很高兴为你提供帮助。 让我们来看一个基于共晶 Sn/Pb 焊料的示例、即63%Sn、37%Pb。 此结构的模型参数 长期以来都有很好的特征。

    Norris-Landzberg AF 的第一个分量(deltaT-stress / deltaT-use)^n 称为 Coffin-Manson AF、指数 为"n"(Coffin-Manson)。 在 我们的共融焊示例中 、指数为  1.9.假设温度周期加速应力条件为-55°C 至125°C、应用使用 温度周期条件为25°C 至75°C。 因此 、Coffin Manson AF 为(180/50)^1.9 = 11.4  

    下一个 AF 分量是频率系数、用于计算加速应力测试环境和 应用使用情况之间的温度循环频率差异。   这是应变率的变化。 对于共融焊、指数值(通常表示为"m") 约为1/3或0.33。 加速 温度周期应力的典型频率范围为30-60分钟。 让我们在示例中使用更常见的30分钟。 此外、假设应用 程序假设每天有1个周期。 因此 、在本例中、我们的 AF 是(48/1)^0.33或3.6。

    最后、我们使用 阿累尼乌斯 AF 来计算加速应力 测试的最大温度与 应用环境之间的差异。 对于共晶焊料、EA/k (活化能/玻尔兹曼常数)等于1414度 在我们的示例 中、Tmax-stress = 125C (398K)、Tmax-use 为75C (348)。 因此,阿累尼乌斯空军为 EXP(1414*(((1/348)-(1/398))=  1.67.

    在我们的示例中、最终的 Norris-Landzberg AF 是11.4 * 3.6 * 1.67 = 68.5。

    对于 SAC (SnAgCu、无铅)焊料、Pan 等人 已发布的模型参数为 n=2.65、m=0.136、EA/k = 2185。 请参阅 Proc。 SMTA,2005年,第876-883页

    最后、请注意、许多 作者将"应力"和"应用使用"的 Δ T 比和频率比反相(  分子中包含应用或字段、分母中包含应力测试)。 这意味着比率分别具有-n 和-m 的指数。 这只是一个优先事项。