This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7573:DAC 输出是否需要运算放大器配置?

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728999/dac7573-does-the-dac-output-require-an-op-amp-configuration

器件型号:DAC7573

降级:

请帮助您检查设计:

地址使用 A0、A1。 如果未使用 A2、A3、那么下面的设计是否正常?
2、如果 DAC 输出 VREFL 和 VREFH 电路结合在一起、是不是错了、 我们怎么设计呢?
3. DAC 输出是否需要运算放大器配置? 如有必要、我们如何设计它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lian、

    为了实现可靠通信、所有地址引脚都需要连接到逻辑高电平或逻辑低电平。 如果 A2和 A3悬空、则地址配置未知。 它们似乎将这些引脚连接到了测试点、因此它们可能打算使用一些外部源来配置这些引脚?

    我不理解第二个问题。 可以澄清吗?

    DAC 输出是缓冲电压-有一个内部放大器。 因此、不需要使用放大器来使用 DAC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Lian,

    您对第二个问题是否有任何澄清?