您好!
我使用的是具有+5V 电源的 ADS1299。 我的 ch*N 电极在内部路由到 SRB1、因此设计上只有10个模拟输入引脚。
现在、我的问题是、当我的 Ch1P 引脚和 SRB1引脚都打开时、增益为24倍、我只能获得大约2500000的读数、这远不是80000的最大读数。 我不知道是什么问题。
以下是数据流之前的寄存器转储:
ads1299_regs:3e 96 d0 fa 00 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 ff ff ff ff ff 00 00 Cf 20 00
上面的转储从 reg 0开始、直到 conf4结束、我的原理图与问题 e2e.ti.com/.../720068中的此处所示相同
如果有人可以帮助我查看我的寄存器设置并让我知道如何获取全范围读数、那会很好? 否则、导联脱落比较器可能不会触发。
此致、
是的