This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL0401EVM:无法获取 TPL0401_GUI.exe 来执行

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728262/tpl0401evm-cannot-get-tpl0401_gui-exe-to-execute

器件型号:TPL0401EVM

我已按照 EVM 指南(http://www.ti.com/lit/ug/sliu008a/sliu008a.pdf)的规定、使用 MSP430 Launchpad 包装盒中包含的芯片设置 TPL0401EVM 板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇、我刚才意识到、它没有接受我的其余信息。 我要在这里添加它。 好的、开箱即用、TPL0401EVM 附带的 MSP430芯片的固件中应包含3种模式。 我将随附的 MSP430芯片放在 launchpad 上、然后将 TPL0401EVM 连接到 launchpad。 我为5V 电源轨加电并将 Launchpad 连接到我的 PC、根据入门指南的规定、电路板应开始执行具有多色 LED 开关的操作、或者您有哪些操作。 这不奏效。

    第二、该指南指出、我可以将模式从 LED 模式更改为其他2种模式之一、并运行下载中包含的 TPL0401_GUI.exe 文件、应该会得到一些内容、但.exe 看起来根本不运行。 我双击、它加载一秒钟、但不会出现 GUI。 请帮帮我。 我的目标是能够启动 GUI 并评估 TPL0401EVM 套件上的数字电位计。

    提前感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    我自己没有开发此 EVM/GUI、因此我调试它的能力有限、但我建议执行两项操作。

    我不确定 LaunchPad 是否附带了预刷写的固件。 您可能需要使用下载中的 CCS 固件来设置该固件、这也可能会解释您在第一点指出的问题。

    关于 GUI 的第二次询问、用户指南提到首先需要设置 LaunchPad 并通过 USB 端口进行连接。 如果 LaunchPad 确实未进行预闪存或损坏、则 GUI 可能无法通过 USB 连接到硬件。 我要做的第二个观察是,GUI 似乎依赖于 Java,因此您可能还需要确保 JRE 是最新的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指南中显示了它附带的预编程芯片、但我将使用一些新固件对其进行刷写、以查看这是否有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    是的-我也看到了这篇笔记、但从一些其他经验中发现、这种情况并非普遍存在、因此它只是一种可以消除的低端成果、它似乎与您提到的两个问题都有一些共同的原因联系。 我尤其可以看到与默认应用程序的直接关联至少不起作用。

    如果这不能解决问题、我们可能需要寻找其他一些方法来解决问题、可能是某些特定的 CCS Cloud 项目、或者我们可以将其交给您、以便在没有 GUI 的情况下进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我无法通过 CCS 对芯片进行编程来解决此问题。 我们能不能谈谈如何准备好该云项目? 如果可能、我真的需要在本周对此进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    请原谅延迟的回复-我出差时不在办公室。

    具体而言、您会评估什么? 只是尝试具体了解您需要任何新代码体来实际支持的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我的理解是、TPL0401EVM 应附带一些代码来与其一起运行 GUI。 根据评估套件的数据表/指南。 但是、我最终将 i2c 线连接到 Arduino、并从那里进行测试。 目标是通过某种形式的 GUI 应用来轻松改变数字电位器的电阻。

    谢谢、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luke、

    好的-谢谢更新。

    我们正在改进我们的通用 DAC EVM 平台-我认为我们可以轻松地向数字电位器提供支持、也有助于实现这些 EVM 的现代化。