This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809:AFE5809的热控制

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730695/afe5809-thermal-control-of-the-afe5809

器件型号:AFE5809

我们在芯片变得非常热的电路板上使用了 AFE5809。 这完全是由于工程师布局不当造成的。 在该板的新版本中、我将确保不再发生这种情况。 TI 示例清楚地显示了部件的完整扇出、其走线越宽、越会进入接地过孔。 同样、它们希望在芯片下方放置一个带有散热辐的接地层。 这一次、它们包含一些通孔以帮助散热。 我想远离接地平面并进行完全扇出。 首先、如果我们使用通向过孔的所有接地引脚、这是否足以控制热量? 其次、即使某些引脚将走线、而某些引脚未被使用、此器件的完全扇出也会有所帮助。 他们要求我查看布局。 我需要说服这里的人。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表中、TI 为此 BGA 封装提供了热阻。  因此、可以计算器件的温度。  器件的功率范围为1.2W 至2W、具体取决于终端应用的模式。  基于34.1C/W 的结/环境热阻 珍珠从环境温度上升至40°C 至68°C。 我们的结温为105;因此、它们的环境温度应介于65°C 至40°C 之间。  

    PCB 接地层可用作散热导体。 但是、如果 PCB 的环境温度高于40C、则需要一些散热器来改善热性能。  

    谢谢!