This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J60:ADS54J60采样率?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J60, ADS54J40

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730497/ads54j60-ads54j60-sampling-rate

器件型号:ADS54J60
主题中讨论的其他器件: ADS54J40

设计。

我们正在尝试使用 ADS54J60处理 BW 400MHz 和低于1GHz 的中心频率。

方框图与 ADS54J40相同。

如果您看一下文档中的方框图、它将成为默认的14位数据(625MSPS)。是不是一个错误?

默认16位数据(1GSPS 时)对吗? 出什么问题了吗?

还是实际采样到625MSPS 而不是1GSPS、因为这会影响 ADC 内核交错引擎?


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、亨利
    我们已收到您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利

    这是数据表中的一个错误、它应该是1GHz。

    此致、

    Jim