This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5807EVM:外部 ADC 采样率可以像80MHz 一样更高?

Guru**** 2797375 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE5807EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730371/afe5807evm-external-adc-sampling-rate-can-be-higher-like-80-mhz

器件型号:AFE5807EVM
主题中讨论的其他器件:TSW1400EVM

一个相关问题是 、对于 AFE5807EVM 板、ADC 输出为 P10。 如果我需要读取来自 LVDS 的数字信号、我的意思是要查看图形、而不仅仅是0101...流、我必须购买另一个 TSW1400EVM 才能读取?? 我是否有其他适当读取 ADC 输出的解决方案? 谢谢!

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    AFE5807EVM 旨在与标准 TI LVDS 解串器 TSW1400EVM 兼容。
    TSW1400EVM 必须单独购买。

    另一种选择是使用与 P10匹配的接头构建您自己的 FPGA 数据采集板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还看到 TSW1250EVM 可与 AFE5807EVM 兼容、采样率可高达65MHz。 我对该板有疑问。 现在、我的传感器中心频率为15MHz。 如果我使用8个通道同时接收信号,则每个通道的采样率高达65MHz,或者?  谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、您能否以更便宜的价格推荐 TSW1400EVM 的一些替代产品? 非常感谢!