This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J64:ADS54J64模式?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS54J64

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730163/ads54j64-ads54j64-mode

器件型号:ADS54J64

设计。

具有内部抽取第一级的内部1GSPS 采样 ADC。

中心输入频率将在低于1GHz (200MHz 或更高)的频率下处理带宽为400MHz 的信号(中心频率+、- 200MHz 带宽)。

可用吗?

应该驱动什么模式?

我想获得一份 ADC 指南。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降额。  

    添加问题。

    中心频率低于1GHz。

    ADS54J64能否支持 BW 400MHz? (每个四通道)

    有哪些可用的 JESD204B 格式?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、亨利
    我们将研究您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B