This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AFE4404:校准

Guru**** 2933630 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4404, AFE4404EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729273/linux-afe4404-calibration

器件型号:AFE4404

工具/软件:Linux

你好!
您能否向我展示一个示例、说明如何在不使用 AFE4404 EVM GUI 程序的情况下使用 Calibration_AFE4404库?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Trapp、

    在 GUI 中、校准没有太多工作要做。 GUI 仅发送命令来启用校准、其余的事情由固件本身负责。 因此,如果您可以通过某些串行终端应用程序发送命令来启用不带 GUI 的校准,则应该能够执行校准。
    此外、可在 AFE4404EVM 固件的源代码中找到启用校准的命令。 您必须遵循某些协议向 EVM 发送命令、如消息通信协议中所述(有关本文档的详细信息、请参阅以下链接)。
    e2e.ti.com/.../494542

    此致、
    Prabin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!
    感谢您的回复!