This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01:ADS1672的后续器件

Guru**** 2512935 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1672, ADS127L01, ADS1271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730028/ads127l01-successor-device-for-ads1672

器件型号:ADS127L01
主题中讨论的其他器件:ADS1672ADS1271

您好!

ADS127L01是否是 ADS1672的后续器件?
如果是,您能否告诉我从 ADS1672更新的 ADS127L01的功能?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、

    感谢您推广我们的 ADS127L01!

    ADS127L01更多地是对 ADS1271的更新。 它是一个新内核、在更宽的信号带宽内具有更低的失真和噪声性能-在512kSPS 数据速率下高达256kHz。 与 ADS127x 系列中的先前器件相比、它还具有更好的直流精度、并且功耗显著降低。

    ADS127L01的不同之处在于、您可以选择三种不同的数字滤波器响应:宽带1、宽带2和低延迟正弦滤波器。 两个宽带 FIR 滤波器的区别在于瞬变频带,其中宽带1到达0.55*Fdata 的阻带,而宽带2到达0.5*Fdata 的阻带。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan - San、

    感谢您提供信息。

    如果我有客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤