This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1278-EP:高速模式下每通道的功耗

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729041/ads1278-ep-power-consumption-per-channel-in-high-speed-mode

器件型号:ADS1278-EP

我正在执行一些应力分析、并想知道在高速模式和高分辨率模式下、每通道通常消耗的功率。

数据表中提供了有关每通道的其他模式功耗的信息、但不是我要找的。

此外、所有电气规格都假设所有通道都处于活动状态、当只有6个通道处于活动状态且2个通道未使用时、情况将是如此。

未使用的通道是否也应接地? 我认为它们不应产生任何功耗。

如果有任何帮助,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表提供了所有运行模式的功耗值:

    在8个通道中只有6个通道处于活动状态时、可以通过在所有通道处于活动状态时获取3/4的功率来估算功耗。

    未使用的输入可接地。

    谢谢

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christian、感谢您的快速回复。

    我能不能满足、如果我的工作电压为5.6、那么对于所有8个有效通道、AVDD 高速模式的功耗将为5V * 97mA = 0.485W。
    现在、对于6个有效通道、功耗将降低至0.364W (3/4 * 0.485)、对吧?

    如果我们不将未使用的输入接地并将其悬空输入、会发生什么情况
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、工作电压为5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是 AVDD 的正确功耗、但是、还有另外两个功耗轨:DVDD 和 IOVDD。 您可以假设这些电源轨在关闭2个通道时也可以节省功耗、这是一个近似值。

    谢谢
    Christian