This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:输入阻抗值

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, ADC128S102QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730340/adc128s102qml-sp-input-impedance-value

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102

通过从其余内部电路断开输入多路复用器输出并添加2个引脚(一个用于此多路复用器输出、另一个用于之前连接多路复用器的位置(采样电容器电路))、TI 将需要怎样修改其 ADC128S102 (其所有型号)。  在这种情况 下、用户可以将它们连接在一起以模仿原始架构、或插入运算放大器、从而将高阻抗多路复用器源与采样电容器低阻抗要求相协调;用户还可以根据需要更改此运算放大器增益。  或者、TI 至少可以在上述节点之间插入一个单位增益缓冲器、而无需任何额外引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、您好!
    您是否需要航空级或商用产品? 航天级产品与商用产品不同。 TI 没有修改航空级产品的计划。 我们还有其他航天级精密 ADC。 请访问 ti.com/space 查看我们的航天级产品。

    如果您对商业器件感兴趣、TI 有许多不同的12位 ADC、它们基于与商业 ADC128S102相同的架构、以及更多的精密 ADC 选项。 但是、商用器件的辐射硬度不会超过航天级 ADC128S102QML-SP。