This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128S102QML-SP:输入阻抗值

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102QML-SP, ADC128S102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/730324/adc128s102qml-sp-input-impedance-value

器件型号:ADC128S102QML-SP
主题中讨论的其他器件: ADC128S102

您好!

我正在使用 ADC128S102QML-SP 进行设计、我想知道 输入模拟通道 IN0-7的输入冲击值是多少。 数据表中没有提到这一点。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    请参阅数据表的第7.3.2节、其中介绍了模拟输入。  此外、请务必查看航天级产品的 ADC128S102QML-SP 数据表、而不是商用产品的 ADC128S102数据表。  这两个部分是不同的。

    如果您还有其他一些问题、请告诉我、或者请将问题标记为已解决。

    基尔比

    www.ti.com/.../adc128s102qml-sp.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你