This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5282:使用 ADC SPI 接口软件的帮助

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS5282, ADS5282EVM, ADS5281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/725306/ads5282-help-using-the-adc-spi-interface-software

器件型号:ADS5282
主题中讨论的其他器件: 、ADS5281TSW1400EVM

我需要有关使用与 ADS5282 EVM 产品相关的 ADC SPI 接口软件的帮助。 我已将 ADC 连接到计算机和并安装了软件、但我不知道如何使用该软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../slau205.pdfChinedum、

    《ADS5282EVM 用户指南》(随附)介绍了如何使用该软件。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相反、用户可以使用文本编辑器轻松创建包含所有 ADC 寄存器写入的脚本文件。
    示例脚本文件位于\\Install Directory\ADC SPI Control\Script 中
    文件\ADS5281_Init.reg_ADS528X。 希望利用编写自己的脚本文件的用户
    应首先使用 ADS5281_Init.reg_ADS528X 作为模板文件。 编辑脚本文件时
    手动确保在最后一次寄存器写入后没有回车。

    这里的手册是什么 我是否有访问脚本的任何内容
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chinedum、

    该 GUI 创建于10多年前、从事该 GUI 工作的任何人都已不复存在。 如果您打开 GUI 并单击一些选项、您将在历史记录窗口中注意到、将报告寄存器地址和数据信息。 然后、您可以单击"Save Script"以创建我附加的脚本文件。 就用户指南中列出的脚本文件而言、这些文件不可用。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../ADS528x.reg_5F00_ADS528X

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jim、您好、有没有更新的软件可以与 ADS5282兼容进行测试。 我不知道有什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有任何更新的软件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、高速数据转换器专业版是否与 ADS5282兼容? 如果是、我如何使它运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chinedum、

    TSW1400EVM 使用 HSDC Pro GUI 从 ADS5282EVM 采集数据。 此 GUI 不能用于 控制 ADS5282EVM 上的 SPI。

    此致、

    Jim