This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF45:信号频率不正确

Guru**** 2693945 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726987/adc32rf45-the-frequency-of-the-signal-is-not-correct

器件型号:ADC32RF45

您好,团队

我的客户正在其电路板中使用 ADC32RF45。

 设置为 DDC 旁路模式、JESD 模式为8224、采样率为2.4576G。

链路正常、但当它们以409.6MHz 或1.6GHz 的频率输入信号音调时、其 ASIC 中的信号全部为307.2MHz。

e2e.ti.com/.../ADC32RF45_5F00_8224_5F00_2457M63.txt

您能否帮助查看我附加的配置、并在某些寄存器设置不正确时进行评论?

Lacey

非常感谢!