This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S06:ADS114S06用于 PT100的原理图审阅

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS114S06
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729710/ads114s06-schematic-review-for-ads114s06-using-for-pt100

器件型号:ADS114S06

各位专家:

我们的客户希望使用 ADS114S06测量两个 PT100、您能帮助查看下面的原理图以查看是否存在任何问题吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我缺少一些有关配置和操作的具体细节。 该原理图似乎使用两个2线 RTD。 由于一个 RTD 连接到基准、另一个 RTD 连接到电流源、因此似乎需要通过外部连接将 RTD 连接在一起。

    如果是这样、则 RTD 连接器之间应显示一个连接。 这种方法可能存在问题。 如果其中一个 RTD 变为开路、则两个测量都将出现问题。 我建议将 T3和 T4连接器连接到引脚1、并将 AIN5连接到 T3引脚2 (或者为了更轻松地通过将输入滑动一个来更改输入连接、以便两个 RTD 与 T4连接的外观对称) 将附加模拟输入用作电流源连接。 这将使每个测量值独立。 然后、您将在切换输入多路复用器的同时切换电流路由。

    我还会在连接器和模拟输入之间添加输入滤波电阻器。 确保 IDAC 电流连接到 RTD 连接器引脚、而不会流经滤波电阻器。

    不清楚将使用多少 IDAC 电流、但基准电压必须至少为0.5V。 在原理图中、基准电阻为400欧姆。 有几个注意事项。 一、通过基准电阻的电流必须至少足够高、才能产生0.5V 的电压。此外、如果应用 PGA 增益、基准电压也必须足够大、以便将 RTD 输入置于 PGA 的输入范围内。 另一个考虑因素是、如果 IDAC 电流过大、电流会导致 RTD 元件自发热。

    我建议查看应用手册 SBAA275、特别是第29页开始的第2.9节中有关多个2线 RTD 测量的部分。

    此致、
    Bob B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:
    感谢您的评论。