This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8862:ANIP 上的噪声

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729866/ads8862-noise-on-anip

器件型号:ADS8862

大家好、

我们为 ADS8862设计了电路(原理图中应为 ADS8862)、如下图所示:

我们发现 Vainp 上存在噪声、其频率与采样频率(100kHz)相同。

但是、当移除 R2并将 Vopa_out 直接连接到 Vainp 时、没有噪声。

您能否帮助分析为什么会发生这种情况? 如何滤除噪声、或者我们可以在哪里改进? 谢谢

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、

    如果我正确理解了您的问题、我希望每次采集/样本在 AINP 引脚上看到电荷反冲。 由 R2、R3和 C6组成的电荷桶滤波器旨在为内部 ADC 采样电容器提供1/2的电荷、并且每个样本都会下降。 然后、放大器将以较低的速率补充总电荷。 我希望看到这种行为、但不会出现如此大的压降。 当您短接 R2时、我也不希望看到噪声"消失"。

    您是否每4-5ms 采集多个样本? 如果您要采集多个样本、那么在这段时间内、100ksps 的采样率是多少? 您能否测量/确认 R2和 R3的值? 我希望在10kohm 电阻器而不是10ohm 电阻器上看到这种行为。

    此致、
    Keith N.
    精密 ADC 应用