请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DAC7571 Thread 中讨论的其他器件: CC2650
工具/软件:Code Composer Studio
大家好!
这是我第一次尝试使用 I2C、我需要配置 DAC7571、以便在 cc2650 Launchpad 上输出峰值振幅为1V 且频率为30Hz 的正弦波。 是否有一个库或某种类型的代码已在其中编译、我可以从中了解如何执行该操作?
谢谢你