This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC7750:DAC7750的回路顺从电压5.05V (MAX)是数据表的误差?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729636/dac7750-in-loop-compliance-voltage-of-dac7750-5-05v-max-is-an-error-of-datasheet

器件型号:DAC7750

 大家好、整个团队

 客户提出了一个问题。

 以下 URL
www.ti.com/.../sbas538c.pdf

 下面提到了数据表第6页8.3条建议运行条件中的三项。

环路顺从电压4.95V (最小值)~ 5.05V (最大值)
基准输入电压      30uA (典型值)

 我认为以上是书面错误、下面的描述是正确的。

基准输入电压4.95V (最小值)~ 5.05V (最大值)
基准输入电流     30uA (典型值)


 我希望数据表能够版本更新。
 
此致、
Keishi、Nishijima
日本 CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishijima-San、

    你是对的。 感谢您将此事提请我们注意。

    谢谢、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的即时回答。