This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC128D818:去耦电容器和规格

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128D818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729938/adc128d818-decoupling-capacitors-and-specs

器件型号:ADC128D818

关于 去耦电容器:数据表建议使用0.1uF 陶瓷电容器和1uF 钽电容器。 我在设计中避免使用钽。 是否可以改用1uF 陶瓷电容器?

RE 规范、是否有关于内部 VREF 最大和最小限制的任何信息? 如果建议使用外部基准、会使用哪一个? 它支持两个广告吗?

输入泄漏电流如何? 仅说明了典型的5nA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    是的、您可以将陶瓷电容器与 ADC128D818搭配使用。 对于内部基准或泄漏电流的可变性、我没有超出数据表中内容的详细信息、 但是、您可以查看数据表第7页上的 TUE 规格、了解内部基准与外部基准的性能差异。 如果您确实想尝试使用外部基准、数据表第8.3.2节中列出了多个选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom。

    非常感谢您的快速响应。

    我看过 TUE、但由于某种原因、当我查看数据表上的 VREF 电压规格时、我没有连接这些点。

    关于1uF 电容器、建议添加一个低值串联电阻以实现稳定性、还是不考虑这个 IC?

    较旧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elder、

    ADC128D818仅使用陶瓷电容器时、性能未受到任何影响、这种电容器还有助于降低 BOM 成本并缓解有关使用钽的社会/道德问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom。

    再次感谢大家的大力支持、

    BR

    较旧。