This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS62P15:筛查和鉴定测试信息

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729763/ads62p15-screening-and-qualification-tests-information

器件型号:ADS62P15

你好  

我对今年早些时候发送给我的此组件的资质认证测试表有疑问。
灵敏度条件 Sony B 级和 C 级、255C 是什么意思? 它是某种标准吗? 它是否对应于特定的相对湿度水平?  
我在网上找不到含义。 如果您能澄清其含义、那将会很好。
顺便说一下、您能否确认是否未对组件执行 HAST (高加速应力测试)或 THB (温度湿度偏置)测试?  
我试着联系 Jay Xia、但仍然没有得到答案、这有点紧急、所以我希望这是一条更快的路线。
感谢您的支持和致以最诚挚的问候
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gabriel、

    我将对此进行研究。 我将与 Jay 交谈、我们将离线与您联系。

    谢谢、
    埃本