This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248:ADS1248

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248, ADS1220, ADS124S06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728824/ads1248-ads1248

器件型号:ADS1248
主题中讨论的其他器件: ADS1220ADS124S06

您好!

能否将 ADS1248用作 ADC 来读取气体传感器? 还是仅用于温度测量?

如果我将输入接口电路连接到提供数十微安输出电流的双电极气体传感器、该电路是什么?

此致

srilatha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srilatha、



    我从未将 ADS1248用于气体传感器的测量、但我认为您可能会使用 ADS1248进行测量。 ADS1248是一款具有输入多路复用器的 ADC、具有多种额外的传感器激励和系统监控功能。 该器件通常用于温度测量、但也可用于各种其他应用。

    如果您的气体传感器使用某种电流输出、则测量可能需要某种电阻元件来测量电压。 请注意、该电压必须具有一些在 ADS1248 PGA 前端范围内的直流共模电压 由于 PGA 的原因、增益为1的输入范围必须处于 AVSS+0.1V 和 AVDD-0.1V 范围内。 由于增益较大、因此输入范围会受到更大的限制。 有关输入范围的详细信息、请参阅数据表第26页开始的 PGA 说明。

    同时、您使用的是哪种气体传感器? 如果您有数据表、我可以查看它。



    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tgs5042_5F00_product-infomation_2800_en_29005F00_rev04.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wu、

    如果我将传感器的输出作为差分信号、能否将其直接连接到 ADC 的 Ain0和 Ain1引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srilatha、


    我快速查看了气体传感器。 我不确定具体的测量方法、但第3页的 tgs5042数据表中有一个基本的测量电路。 在此设置中、传感器似乎使用运算放大器(在本例中为 AD708、其输入失调电压非常低)。 在该电路中、传感器输出电流、电路充当积分器、以便有一个用于测量的输出电压。

    在上面的电路中、不能将 AINP 连接到运算放大器输出、将 AINN 接地。 我需要注意的是、如果这是单端测量、接地 AINN 超出 ADC 的输入范围。 但是、如果测量记录输入电压的时间变化、则可以使用将 AINN 连接到其他节点、例如基准电压(REFOUT)的输出。

    同样、我从未使用气体传感器进行过任何测量、传感器数据表基本上仅介绍了测量的实际工作方式。 如果输入需要在 AINN 为接地的情况下进行测量、则 ADS1220或 ADS124S06可能更适合该应用。 在这些器件中、PGA 可能会被旁路、从而允许 GND 作为 AINN 的有效输入。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ""在上面的电路中、不能将 AINP 连接到运算放大器输出、将 AINN 接地。""  ?  为什么?  我想使用下面的电路。 如何将其连接到 ADS1248?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srilatha、


    AINN 不应接地、因为它超出 PGA 的输入范围。 PGA 的结构类似于仪表放大器的前端。 与任何放大器一样、输入范围和可用范围将受到限制、具体取决于增益。 数据表中从数据表的第26页开始进行了写操作。 它会对 PGA 输入范围进行解释和计算。

    对于可能阅读此帖子的其他人、您指向的原理图来自 TI 设计(微功耗电化学气体传感器放大器参考设计)、可在此处找到:

    www.ti.com/.../TIDA-00854

    同样、我还没有使用过这些类型的传感器、但应该不难将传感器连接到 ADS1248。 在原理图中、U1将计数电极驱动到与3DEXPERIENCE 相同的电位。 然后、电流流经工作电极、由 U2进行测量。 要测量电流(实际上是射频两端的电压)、您需要将 ADC 的输入端连接到 VWORKING 和 VOUT。


    吴约瑟