This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:连续模式下的最小积分时间-重新访问

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/726386/ddc112-minimum-integration-time-in-continuous-mode---revisited

器件型号:DDC112

你好

我已经针对这个线程中的 DDC112器件发布了一个关于"连续模式下的最小积分时间"的问题。
我的答案有问题。 答案引出了另一个问题。 该主题现已锁定、因此我必须在此新帖子中提出问题。
问题:
也许可以再次读取上面提到的线程。 它应该很快。
数据表显示、在 CONV 信号上的4794个时钟开始在连续和非连续模式之间切换。 Matt 表示、当 CONV 信号处于高电平/低电平的时间少于5000个时钟(500us @ 10MHz)时 、应开始等待 DDC112器件切换到不连续模式。 即5000 - 4794 = 206个时钟远离数据表中的4794开关过点。
现在我的问题是:
当从不连续模式进入连续模式时、开关过点在哪里。
它是在4794 - 206 = 4、588个时钟上吗?
还是仍处于5000个时钟。
如果答案是后一个、即(5000个时钟)、那么 TI 很愚蠢地表示切换频率为4794个时钟、而实际上是5000个时钟。
我猜切换实际上是 4794、但 TI 给出的最小连续积分时间为5000个时钟周期、因为用户可能会有一个 CONV 信号、该信号可能会由于具有缓冲器的信号路径等而变形。这会导致脉宽失真= 占空比变化。 占空比变化将导致 CONV 信号在不到5000个时钟周期的时间内处于给定状态高电平/低电平、即在非常糟糕的信号路径中、即使在给定状态下处于低于4794个时钟也是如此。 这就是您无意中切换到不连续模式的地方。 但是、如果是这样、您就会遇到一个大问题。 如果您的信号路径缓冲器可能导致占空比变化206/5000 = 4.12%、那么您将始终拥有+/-4.12%的积分时间。 这是一个大误差、应通过在信号路径中选择良好的组件来避免、或者至少补偿它、使其在 CONV 信号生成中具有一定的扩展。
因此、我不会购买上述针对 5000个时钟的最小持续集成时间的可能解释。 如果限制(最小连续模式积分时间= 500us [5000个10MHz 时钟])为真、则必须有另一个原因、而不是此时切换到不连续积分。  
我猜、对于   处于高电平或低电平状态的 CONV、切换实际上是4794个时钟。 应该做的是在此开关周围选择足够的裕度、例如30个时钟周期、然后选择您的开关点、如下所示:
CONT > DCONT = 4794 + 30 = 4824个时钟  
Dcontt > Cont = 4793 - 30 = 4763个时钟
我使用脉宽失真为1.5ns 的 SI8620BB-B-IS 数字隔离器。 这是10MHz 时1个时钟周期的远1.5%的失真。 因此、这不应该成为问题。 但可能还有其他来源。
请为我提供有关这方面的更多信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christo、

    从数据表中可以推断、当 tint 始终为≥Ω T6且 T6为4794 CLK 周期时、器件将处于连续运行模式(或从非连续模式切换至连续模式)。
    数据表详细说明了这两种模式、此外还说明了从连续模式到非连续模式的转换、反之亦然。 但在规格表中、持续模式下的最短积分时间存在一些混淆。

    我认为最小集成时间列为500us、主要是因为该器件的特征可能是在500us 的集成时间。 由于这是一个旧器件、因此设计此器件的团队不再与我们的团队相关联。
    去年、我们进行了一些实验来检查1个器件上的集成时间(< 500us)和集成时间(> 1秒)是否更短、我们注意到当时钟频率低至480us @ 10MHz 时、器件似乎功能正常。
    但是、正如您提到的、最好添加一些裕度、以确保器件不会意外进入非连续模式。 您可能必须在多个器件和温度范围内对该裕度进行试验。

    话虽如此、您的应用的转换时间要求是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christo、

    我正在关闭此主题、因为我没有听到您的反馈。
    如果您有任何疑问、请在下面发布。