This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:ADS131E08S 或 ADS131E08

Guru**** 2548920 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729737/ads131e08-ads131e08s-or-ads131e08

器件型号:ADS131E08

您好!

我们正在使用"ADS131E08IPAGR"设计原型。 它有5个单元。 2在菊花链模式下通过 SPI 连接到一个微控制器、另2在菊花链中通过 SPI 连接到另一个微控制器、最后一个通过 SPI 连接到另一个微控制器。 所有这些都由相同的时钟和启动信号进行管理。

我们的采购部门已从我们的分销商处收到以下信息:

参考  ADS131E08IPAG 28-30 w  (八通道 ADC Δ-Σ 64ksps 24位串行64引脚 TQFP 管)管、160件

参考 ADS131E08IPAGR 28-30 w  (八通道八通道 ADC Δ-Σ 64ksps 24位串行64引脚 TQFP T/R)、1500件 卷带

参考  ADS131E08SPAG 20-22 w  (AFE 通用8ADC 24位1.8V/5V 64引脚 TQFP 管)管、160件

参考 ADS131E08SPAGR 20-22 w  (AFE 通用8ADC 24位1.8V/5V 64引脚 TQFP T/R) 1500件 卷带

对于原型、我们可以得到一些"ADS131E08SPAG"。

根据数据表、我们已检查主要差异是启动时间、内部电压基准以及直流和交流性能数据的细微差异。

我们正在使用器件的内部电压基准、因此我们认为不会有问题。

您能否确认是否有任何其他可能导致问题的差异?

考虑到设备的使用寿命、交货时间... 您建议使用哪种器件?

谢谢、

此致。

电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aitor、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    启动时间的改善、缺少外部基准选项以及 THD 的增加是 E08S 和 E08之间唯一显著的差异。 使用一个或另一个时不应出现任何问题。

    此帖子介绍了产品寿命: e2e.ti.com/.../2683807

    我不能预见两个器件的寿命会有差异。

    遗憾的是、我对交付时间的了解不多、但是您可以使用以下链接与我们的其他授权经销商联系: www.ti.com/.../distributors.html

    我建议咨询更多分销商、以找到与您的项目时间表相结合的最佳价格/数量和交付时间。