This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1261EVM:需要简单建议的首次 ADC 用户

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1261EVM, ADS1261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729427/ads1261evm-first-time-adc-user-in-need-of-simple-advice

器件型号:ADS1261EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1261

你(们)好 如果有人能给我一些有关使用 ADS1261EVM 的快速提示、我就在闲逛。 我对 AD 转换器的概念并不是完全陌生、但这是我第一次实际使用 AD 转换器并尝试使其正常工作。

我已成功安装驱动程序、支持包和 Delta Sigma 软件、并且电路板已正确连接至我的 PC。

我现在尝试接收信号并在软件中查看数据。 但我只看到静态噪声、没有实际值。 我将精密直流电源接地、并将正极导线连接到不同的连接器。 我有一种轻微的感觉、即我在如何连接我的来源方面做了一些根本错误的事情。

我的问题:

  • 我是否必须将电源的接地端连接到 EVM 上的接地端?
  • 软件是否会自动检测哪个引脚已连接、哪个引脚未连接?
  • 问题是否在于 EVM 仅差分测量、并且我需要一个基准信号来将我的电源电压与`μ V 进行比较?

我希望我的问题不会很愚蠢、我已经提供了足够的信息、但我找不到有关如何正确设置 EVM 的文章。 我已通读了用于 EVM 和软件的 Manuel、但我找不到任何关于连接源的信息。 最后、我希望连接一个分流器或某种热探针等器件、以构建一个小型示例电路。

您好!

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、


    由于您能够安装设备驱动程序和 Delta Sigma 软件、然后运行软件以获取一些数据、我认为您非常接近获取一些真实数据。 但是、让我来回答您的一些问题。

    电源的接地端应连接到 EVM 的接地端。 通常情况下、输入必须具有一些处于器件输入范围内的直流共模电压。 输入电压不应悬空。如果您为 AVDD 使用5V 电压、请确保输入电压不会超过5V。 输入过压可能会损坏器件。 如果您的电源能够输出高电压或能够提供大电流、您可能需要添加一些串联电阻以降低器件和电路板损坏的风险。

    2.软件不会自动检测连接到 ADC 的管脚。 您必须手动选择哪个引脚为 AINP、哪个引脚为 AINN。 您将能够使用寄存器映射中的 INPMUX 位选择这些输入。 此外、您还需要 ADC 的基准。 首先、我将启用内部基准并将其用于 ADC 基准。 您可以在寄存器映射的 REF 位中对其进行设置。

    ADC 仅进行差分测量、测量 AINP-AINN 的值。 此外、PGA 的输入范围有限、会随增益而变化。 即使 PGA=1、输入也会受到限制、AINN 和 AINP 都不能接地。 如果您需要相对于接地进行测量、则应绕过 PGA、将其禁用。 这种接地方式处于 ADC 的输入范围内(只要增益=1正常)。

    检查上述点后、再次进行一些测量。 如果一切正常、您应该能够根据输出代码和基准电压验证输入电压。

    希望这对您有所帮助。 我一定会考虑 AINP 和 AINN 的输入选择、然后确保 ADC 与启用的基准进行比较。


    吴约瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨:)谢谢你们的好建议。 我知道我有一些配置要做、但不确定如何配置。 感谢您的帮助、我现在让它以一些小的怪事运行、我无法完全弄清楚自己。 但非常感谢!

    我选择了 AIN0作为我的正输入、并使用了八进制 VCOM 作为我的负基准:

    然后、我按照您的建议启用了内部基准功能、并将其余设置保持为默认值:

    现在、我已经成功获得了第一个测量值。 我将外部电源电压设置为3.5V (Iout、max 的额定电流为0.8mA)、得到以下结果:

    我唯一不能完全绕过的是、如果我在"数据分析"选项卡中将 Vref 设置为5V、那么我只能获得一个稍微接近我设置的输入电压的值。 如果我没有、我只得到估计值的一小部分。 如果我将其设置为2.5V、我将得到我所期望的一半。 我不是很确定为什么会发生这种情况、但我认为我还不理解参考的概念。 我将进一步深入了解手册和数据表。

    您能否详细说明如何使用不同的基准设置来影响我的测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我注意到、您正在配置 ADS1261来测量 AIN0和内部 VCOM 之间的差分电压、而对于基准电压、您正在选择 AVDD 和内部 REF N 之间的差分电压

    请注意、"内部 VCOM"被连接至一个中间电源电压(~2.5V)。 因此、ADC 正在测量 AIN0和2.5V 之间的差分电压。 这可能是您仅测量预期电压的一半的原因。

    对于参考配置、我建议将 RMUXP 和 RMUXN 设置为连接到内部2.5V 基准或内部~5V 电源基准。 您选择的任何一个都将设置您可以测量的最大输入电压 (您永远不能测量大于 VREF/PGA 的差分输入电压)。然后、您必须告诉 GUI ADS1261是否连接到2.5V 或5V 基准、以便能够在时域图上正确调节电压。

    我希望这会有所帮助!

    此致、
    Chris