This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39J84:表9 LMF = 841缺少列-排印错误?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728846/dac39j84-table-9-lmf-841-missing-column---typo

器件型号:DAC39J84

DAC39J94的数据表如 LMF = 841下所示、有一个缺失/空白列-  

所有其他设置的每通道具有32位(4个八位位组)。 LMF = 841列出了24位、这对我来说是毫无意义的。

是否有人可以确认这是否是拼写错误?

谢谢、

-Travis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Travis
    我们已收到您的问题。 我们的 DAC 专家之一将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Travis
    我查看了表9中的信息。 信息是正确的、但格式有点混乱。
    对于 LMF = 148、帧长度为8个八位位组、显示了一个帧。
    类似地、对于 LMF = 244、帧长度为4个八位位组、显示了一个帧。
    对于 LMF = 442、帧长度为2个八位位组、详细说明了2个帧。
    对于 LMF = 841、帧长度为1个八位位组。 在本例中、详细介绍了3个帧。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这澄清了问题。 我正在为该部件构建传输层映射器、它看起来像是 Xilinx JESD 内核在每个内核时钟周期内映射4帧数据(256个输入位)。 谢谢!