This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV5629:基准输入带宽

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV5608, TLV5629, TLV5610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729705/tlv5629-reference-input-bandwidth

器件型号:TLV5629
主题中讨论的其他器件:TLV5608TLV5610

大家好、

我有一位对 TLV5629/TLV5608/TLV5610感兴趣的客户  。 客户希望在其应用中调制基准电压。 但是、数据表仅指定0.4Vpp 信号(2.2MHz)时的基准输入带宽。 我们是否有关于器件如何使用5Vpp 信号执行的任何信息? 由于5Vpp 信号的压摆率限制或带宽、您是否预计基准电压会出现任何失真?

谢谢、此致、

Mihir

FAE -德国南部  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    感谢您的查询。 数据表中也提供了2Vpp 的数据。 带宽似乎随振幅减小。 我怀疑由于接近 AVDD 和 GND、5Vpp 响应可能会降低。 但是、在这个测试条件下、我们没有任何数据。

    我建议使用高达4.096Vpp 的电压、因为这是一个建议的直流工作条件。 但是、我没有任何数据支持这一点。

    此致、
    Uttam Sahu
    精密 DAC 应用工程师