This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8560:CAN't 在 DXP 工具中下载 dac8560.xml 配置文件

Guru**** 2814765 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, DAC8560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728554/dac8560-can-t-download-dac8560-xml-config-file-in-dxp-tools

器件型号:DAC8560
Thread 中讨论的其他器件:DXP

尊敬的所有人:

我无法在下图所示的 DXP 工具中下载 dac8560.xml 文件。  

我发现我可以从以下地址下载配置文件:

ftp.ti.com/.../DAC8560.xml  

但我不知道如何使用它。 它以 html 页面打开。 是否需要复制这些代码并将其保存为'85dd 60.xml'名称文件? 应将此文件保存在何处? 我在我的安装路径下找不到"设备"文件夹。  

非常感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../1184.DAC8560.xmlDamien、

    对于您的评估中出现的延迟、我们深表歉意。 DXP 和 MMB0平台已经很旧了、我们目前正在开发一个新平台、以将我们的评估支持迁移到更现代化的平台。 感谢您在这一努力中的耐心等待。

    同时、附加了 XML 文件。

    根据 Windows 的配置方式、DXP Device 文件夹可能与可执行文件不在同一目录中。 而是存储在 C:\Users\Public\Public Documents\中、或存储在用户目录中的特定用户配置文件中。

    在 Windows 文件系统中查找文件夹的最简单方法可能是搜索"DXP"、因为这仍将是"Devices"文件夹的父目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Kevin:)我想再次检查是否可以在 Win10系统中运行 DXP?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Damien、

    DXP 没有针对 Windows 10操作系统进行设计或广泛测试、但我看到它在某些系统上可以正常工作。 最终、它通常取决于 PC 的部署方式-基本上取决于 IT 部门可能配置或未配置的各种排列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的帮助。
    我在 Win10系统中找到、无法安装 USB 软件驱动程序。 它可能必须在 Win7中运行。