This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131E08:菊花链数据序列和周期

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728436/ads131e08-daisy-chain-data-sequence-and-period

器件型号:ADS131E08

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业客户提供支持。

我的客户使用 ADS131E08进行 ECG 监控、并提供了一些问题、如下所示。

  1. 使用 ADS131E08 2个通道且数据速率为8ksps 时、是否会在125us (1/8s)内完成所有菊花链数据事务?
    (上述情况下的菊花链交易需要多长时间?)
  2. 您能否详细解释一下菊花链数据处理序列、包括2个、8个 ksps、24位、8个通道?
    例如、D/S 图56显示菊花链数据字、但我不确定首先要发送哪个通道的数据。
    xx 范围内将发生什么情况?
    在通道1上发送数据后发送通道2数据时会发生什么情况(或没有发生任何情况、只连续发送数据)?
  3. 无论是否有任何其他设置、Fmod 都保持固定频率?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota-San、您好!

    感谢您的发帖。

    为了使菊花链器件正常运行、链中所有器件的通道必须同步。 这意味着您必须使用相同的时钟源。 一个选项是从器件0输出内部振荡器、并将其连接到器件1的 CLK 引脚。 请查看表4中列出的时钟选项。

    如果通道正确同步、则所有16个通道将每125us 同时输出一个新的转换结果。 在器件完成下一次转换之前、您必须读取2 x (状态+ 8 * 24位数据)+ 1个"无关"位= 433位。 在计算所需的最小 SCLK 频率时使用此数字、如数据表9.5.2.2中所述。

    一个 SPI 事务将如下所示:

    [(设备0:状态+ CH1 + CH2 +... + CH8)+"无关"位+(器件1:状态+ CH1 + CH2 +... +通道8)]

    3、是的、Fmod 始终等于 fCLK / 2。


    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    自从我们之前见面已经很长时间了!
    当我在达拉斯时、我在塔拉斯-圣下旋转了 T&M、目前在日本工作。
    你记住我了吗?

    感谢您的详细解释、这正是我想要的。
    当我收到客户的任何其他问题时、我会再次告知您。

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota-San、

    是-我记得你。 希望一切都进展顺利!

    当您收到客户的更新时、请告诉我。

    此致、