This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299-4:寻找更实惠的 ADS1299替代产品

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299, ADS1299-4, BQ25570, ADS1294, ADS1194

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729084/ads1299-4-looking-for-a-more-affordable-alternative-to-the-ads1299

器件型号:ADS1299-4
主题中讨论的其他器件:ADS1299BQ25570ADS1294ADS1194

我对我们设计中 ADS1299的成本不满意。 我负责降低电路板的成本、该器件是列表中的第一个。

我正在寻找 TI 应用程序 EGR 或销售 EGR、以便在我开始使用模拟器件器件之前帮助更换自己的器件。  挑战始终在于引起 TI 工程师的注意。 我相信没有人会注意到--证明我错了。

谢谢、Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    欢迎参加我们的 e2e 论坛! ADS1299有引脚兼容的替代产品、具有较低的分辨率和不同的采样率。 您可以放弃哪些性能特征?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Tom!  我很高兴得到快速响应。  以前的经历令人失望。

    我使用2MHz 的内部时钟进行 EEG 研究。 必须具备低噪声。 我不想限制超出此范围的选项。  您有什么? :-)

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Ken!

    不确定您以前的体验是什么、但这似乎是您第一次访问 e2e 论坛。 希望我们可以为您稍微改变一下。 如果低噪声是您的主要关注点、那么对于 EEG 应用而言、从 ADS1299-4迁移过来将非常困难。 给我们一点时间来了解产品系列、看看我们可以做些什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我和其他在 Flex 的创新实验室的人在尝试从 TI FAE 获得任何支持时经历了糟糕的经历。  我提到了我在2017年春季使用 bq25570进行的设计。  我看不到我的论坛帖子的记录。  这很奇怪,我们同意。

    无论如何、感谢您的帮助、Tom!  现在、我希望我可以稍微更改主题行。

    我将回顾与 ADS1299-4类似的 ADS1294。  它具有更高的输入参考噪声、但成本更低。  它是否同时对所有通道进行采样?

    再次感谢、

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    我可以为您编辑主题行-让我知道您想要说什么! 不过、要回答您的问题、是的、ADS1294会同时对所有通道进行采样。 实际上、我建议使用 ADS1194、但当您提到噪声仍然是首要问题时、我开始探索其他途径。 遗憾的是、我们目前只能提供成本更低的器件来替代 ADS1299-4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主题行:Ya、请:
    "ADS1299-4:寻找更实惠的 ADS1299替代产品"
    更有礼貌的主题行:-)
    我的道歉——我从一开始就拔出了我的大枪;不合适。

    我将介绍 ADS1194、但如果我正确记住、它的噪声高于129x。

    生物电势测量问题:
    心脏信号是否比 EEG 或大脑信号高得多? TI 的心脏设备(如129x)似乎更能抗噪、这意味着 EEG 是一个较小的信号、需要的噪声要低得多。 今天下午、我在网上研究这个问题。

    谢谢、
    Ken

    P.S.我们将在您回答我的有氧运动问题后将其标记为完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    问得好! 直接在标量上测量 EEG 的振幅约为100 µV、而测量的亚颅电压约为1-2 mV、与典型 ECG 信号的振幅大致相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    我也注意到了主题行。 我希望 Tom 和我能说服您,您将获得 TI 的全力支持:)

    请随时在此处提出任何问题,并期待您的回答:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Kevin。 老实说、18个月前有一些真正的问题。 但我本应该给你和你的团队带来疑问的好处、而不是直接烧开大门的主题线。 非常抱歉。 Tom 反应迅速、并给予了很大帮助。

    也感谢您的注意。 在当前的集成水平上、凭借我们(创新实验室)接触的广泛专业知识、我们的设计工程师在很大程度上依赖于供应商的 FAE 的专业知识。 我很高兴看到 TI 的支持水平。 再次感谢您!

    此致、
    Ken Schmahl、P.E.
    Flex International
    硅谷创新中心(以前称为"创新实验室")