This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ADS131E08EVM-PDK:ads131e08 EVM 顶层板设计文件

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131E08, ADCPRO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728189/webench-tools-ads131e08evm-pdk-ads131e08-evm-top-board-design-files

器件型号:ADS131E08EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS131E08、 ADCPro

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!  

我正在使用 ads131e08和 RPi3开发功率测量解决方案代码的工作方式很有魅力、但我在 PCB 的设计方面遇到了一些问题。 我希望 EVM 板顶部模块的光绘/设计文件。 我找到了参考设计、但这些设计不是我需要的、我希望仅使用 EVM 顶部的 ADC 和引脚输出。  

非常感谢。  

Sarantis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarantis、

    感谢您的发帖、欢迎加入论坛!

    您可以在 ADS131E08EVM 用户指南的末尾查看4层电路板布局、第33-35页; www.ti.com/.../sbau200b.pdf
    数据表中还有一个2层电路板布局、如图69所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    我在 ADS131e08EVM 电路板的 pdf 文件中看到了原理图、问题是我需要 PCB 设计软件的实际设计文件、我想修改电源并更改其他一些内容。 设计文件、如您为参考设计提供的文件 www.ti.com/.../TIDA-00835 在部分设计文件下、它包含 BOM、PCB、CAD 和光绘文件。

    谢谢、
    Sarantis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarantis、

    很遗憾、您已经找到了我能提供的所有内容。

    您能否提供有关 PCB 特定问题的信息、或许我可以帮助您进行故障排除?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想复制评估板顶部板的原理图文件、我需要修改电源和 SPI 接口引脚以使其与另一个板兼容、此外、除了原理图之外、我还想知道、 ADS131E08EVM 用户指南表11的 pdf 文件所附的物料清单目录仅适用于 EVM 的顶层板?

    如果没有原理图,您可以指导我在 PDF 中的原理图上设计地面和海图。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正确的是、ADS131E08EVM 用户指南 BOM 仅包含顶部板的信息。

    有关底板的信息、请参阅 ADCPro 页面 :http://www.ti.com/tool/ADCPRO

    下面是底板的原理图: ftp.ti.com/.../MMB0_Sch_RevD.PDF

    当然。 请告诉我您有哪些具体问题。

    此帖子可能会有所帮助: e2e.ti.com/.../31601