This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ3200EVM:设置过程

Guru**** 2835675 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMX2582, ADC12DJ3200EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728500/adc12dj3200evm-the-procedure-of-settings

器件型号:ADC12DJ3200EVM
主题中讨论的其他器件:LMK04828LMX2582

您好!

我使用的是 ADC12DJ3200EVM、但它无法正常工作。 请告诉我设置过程。 不过、我阅读了 EVM 手册、但无法理解。 首先、请告诉我如何设置 LMK04828和 LMX2582。

应用

输入频率:10MHz

输出频率:140.625MHz

LMX2582的示例

来自 OSCout 的输入频率:100MHz

输出频率:1406.25MHz

此致、

Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    ADC12DJ3200EVM 具有许多可使用的预定义采样时钟频率、但无法任意输入时钟频率。
    让我检查一下是否可以获得该精确频率。 如果是、我将提供要为 LMK04828和 LMX2582加载的配置文件。
    如果无法对该频率进行编程、则最佳选择是提供1406.25MHz 的外部时钟频率。 在这种情况下、我将提供有关如何配置电路板和应用时钟信号的更多详细信息。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我设法为 LMX2582创建了一个配置文件、从而提供1406.25MHz 的输出频率。

     e2e.ti.com/.../LMX2582_5F00_1406p25.cfg

    将其复制到其他 LMX2582_XXXXMHz.cfg 配置文件所在的以下文件夹位置:

    C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADC12DJxx00 GUI\Configuration Files

    要使用此文件、您可以执行以下操作之一:

    1. 使用 ADC12DJxx00 GUI 中的"Low Level View"选项卡 Open Configuration (文件文件夹符号)手动加载它
      1. 首先使用 EVM 选项卡快速开始配置电路板、选择板载时钟、1500MHz 和所需的 JMODE、然后点击"Program Clocks and ADC"。
      2. 然后使用 Open Configuration 函数选择文件 LMX2582_1406p25.cfg
      3. 然后使用 Open Configuration 函数选择文件 ADC12DJxx00_JMODEy.cfg (选择所需的 JMODE 文件)
      4. 第二个文件被加载、这是因为重新加载 ADC 配置很重要、以确保 ADC 在时钟频率被改变后启动。
    2. 如果要大量使用该频率、我建议使用以下方法。
      1. 备份现有文件 LMX2582_1500MHz.cfg
      2. 将文件 LMX2582_1406p25.cfg 重命名为 LMX2582_1500MHz.cfg
      3. 要在此频率下运行、请选择 Clk 时钟源=板载且 Fclk = 1500MHz
      4. 现在将加载创建1406.25MHz 的自定义文件。

    配置高速数据转换器专业版时、选择与该时钟频率对应的 ADC 输出数据速率。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    Jim B   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim B、
    感谢您提供信息。 您能否提供 LMK04828配置文件?
    ・LMK04828
    输入频率:10MHz
    VCXO:100MHz
    输出频率:140.625MHz
    此致、
    Toshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    LMK04828仅用于分配模式。 LMX2582在1406.25MHz 频率下的 RFoutB 输出端输入到 LMK04828。 LMK04828将其进行分频、以便为 FPGA 创建所需的 CLK 和 SYSREF 信号。
    由于 LMK04828输入时钟的频率与 ADC 时钟相同、因此对于给定的 JMODE 设置、分频器值是恒定的。 因此、无论 LMX2582创建的 ADC 时钟频率如何、现有的 LMK04828_JMODEx.cfg 文件都可以正常工作。
    JMODE0和 JMODE2的现有文件使用10分频来创建 FPGA 时钟、因此我怀疑客户使用的是 JMODE0或 JMODE2。 我使用新的 LMX2582配置文件以及 ADC 和 LMK02828的现有配置文件验证了所有器件在 JMODE2中都能正常工作。
    我希望这对您有所帮助。
    此致、
    Jim B