This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8750:关于电流输出精度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729167/dac8750-about-current-output-accuracy

器件型号:DAC8750

大家好、

我们很难理解测量的电流输出与假设的电流输出之间存在差异的原因。

我们假设电流输出精度在+/-0.18%FSR 范围内。 下面是如何获取该数字。

TUE =+/-0.08% FSR、内部电压基准= 5V +/- 0.1%

因此、精度=+/-(0.08 + 0.1)%=+/-0.18%

在24mA 输出范围内、输出将为24mA *+/-0.18%=+/-0.0432mA

(我对这种计算没有信心。)

然后、我们通过 EVM 试用了3个 DAC8750、发现一个输出为4.0480mA、其他输出为4.0100mA 和4.0210mA。

因此、4.0480mA 超出了我们的估算值。 您能否提出这是为什么?

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noriyuki、

    我同意您根据电流输出的基准容差和 TUE 估算最坏情况下的误差。 由于您在多个器件上测量时使用了我预期的最小值和最大值、因此它将更接近 TUE 的典型值。 如果误差源是独立的、我们通常使用平方和根来近似计算误差。

    您是否在数据表的图56中所示的"升压模式配置"中使用了外部 NPN 晶体管? 此模式由 JP5在 EVM 上选择。 使用外部晶体管将产生额外的增益误差、如数据表典型特性部分的图15至17所示。

    您使用的是外部还是内部 Rset? 使用外部增益设置电阻器也会导致总体误差。

    谢谢、

    Garrett