This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC34J45EVM:JESD 时钟没有输出

Guru**** 2915050 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, ADC34J45EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/729088/adc34j45evm-jesd-clocks-have-not-output

器件型号:ADC34J45EVM
主题中讨论的其他器件: LMK04828

我将 ADC34j45EVM 与 FPGA 搭配使用。  我按照用户指南中的步骤操作:

评估 ADC32J/34Jxx EVM 时、需要  使用对 LMK04828时钟源进行编程
更正 PLL 设置以提供160MSPS 时钟。
•使用 USB 电缆将 ADC32J/34Jxx EVM 连接到 PC
•打开 ADC3000 GUI、然后连接到 ADC32Jxx 或 ADC34Jxx EVM
•转至低级选项卡、然后单击 Load Config
•浏览并找到 ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_Setting.cfg
•检查 PLL2 LED D4是否亮起–这表示 PLL 已正确编程、以及
正在生成正确的时钟

在我加载 "ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg 后。"  PLL2 LED D4亮起。

但是、我发现电路原理图中的时钟 GTX_CLKP/M 和 CLK_AL0_0P/M 没有输出。 为什么? 是否有任何设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已收到您的问题。 我们的 ADC 专家将很快提供更详细的响应。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的用户1154396:

    您是否已将 ADC34J45EVM 连接到采集卡(如 TSW14J56EVM)?

    默认情况下不启用 CLK_LA0信号。 打开 ADC3000GUI 并加载配置文件"ADC3xJxx_160MSPS_Operation_LMK_setting.cfg。" 单击 LMK04828选项卡、您可以取消选中"CLKout 8和9"的"Group Powerdown"框。 如下图所示进行配置。

    如果您探测 R22、您应该会看到320MHz 信号。 此外、在探测 R92时、您应该会看到 GTX_CLK、而不会进行额外的配置更改。 请注意"CLKout 2和3"未断电。

    此致、

    Dan