This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:为什么选择 DDC112数据磁通

Guru**** 2517320 points
Other Parts Discussed in Thread: DDC112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728705/ddc112-why-my-ddc112-data-fluction

器件型号:DDC112

 感谢您的回复。

检查后、VREF 很好、芯片和 电路 跟数据表一样。

我的 DCKL 频率为9MHz、由 stm32F1 SPI 外设创建、并在72MHz 至9MHz 之间预分频8倍。

3.我 的 DDC112 范围设置为 RANGE 1 (12.5pF)。

使用测试模式的数据结果如下所示

测试条件:(1.双通道、单位为 fA; 2.积分时间为1000ms;3. RANGE1;):

CH1:13628.01 CH2:13628.11fA
CH1:13397.00 CH2:13402.51fA
CH1:13628.44 CH2:13629.47fA
CH1:13397.80 CH2:13402.84fA
CH1:13627.92 CH2:13628.95fA
CH1:13396.72 CH2:13403.21fA
CH1:13628.53 CH2:13628.15fA
CH1:13396.58 CH2:13402.18fA
CH1:13627.97 CH2:13629.75fA
CH1:13397.10 CH2:13403.12fA
CH1:13628.58 CH2:13629.90fA
CH1:13397.85 CH2:13402.22fA
CH1:13627.50 CH2:13628.86fA
CH1:13397.00 CH2:13401.33fA
CH1:13627.97 CH2:13629.24fA
CH1:13397.52 CH2:13402.93fA

测试条件:(1.双通道、单位为 PA; 2.积分时间为10ms;3. RANGE1;):

CH1:1341.40 CH2:1341.93pA
CH1:1364.61 CH2:1364.79pA
CH1:1341.51 CH2:1341.89pA
CH1:1341.47 CH2:1341.97pA
CH1:1364.60 CH2:1364.68pA
CH1:1341.44 CH2:1341.88pA
CH1:1364.60 CH2:1364.67pA
CH1:1341.49 CH2:1341.97pA
CH1:1341.52 CH2:1341.98pA
CH1:1364.53 CH2:1364.69pA
CH1:1364.58 CH2:1364.67pA
CH1:1364.59 CH2:1364.79pA
CH1:1341.46 CH2:1341.97pA
CH1:1341.42 CH2:1341.89pA
CH1:1341.46 CH2:1341.97pA
CH1:1364.54 CH2:1364.80pA
CH1:1364.62 CH2:1364.69pA
CH1:1341.42 CH2:1341.98pA
CH1:1364.65 CH2:1364.80pA
CH1:1341.44 CH2:1341.99pA
CH1:1364.63 CH2:1364.79pA
CH1:1364.58 CH2:1364.68pA
CH1:1341.48 CH2:1342.00pA
CH1:1364.62 CH2:1364.67pA
CH1:1341.39 CH2:1341.97pA
CH1:1364.61 CH2:1364.67pA
CH1:1341.44 CH2:1341.98pA
CH1:1341.38 CH2:1341.99pA
CH1:1364.56 CH2:1364.78pA
CH1:1341.42 CH2:1341.98pA
CH1:1364.58 CH2:1364.71pA
CH1:1341.46 CH2:1341.94pA
CH1:1341.45 CH2:1341.94pA

仍有磁通、为什么?

有人告诉我、这是因为50Hz 电源噪声。 但我认为 1000ms 的积分时间应该会将该噪声平均。

正在等待您的帮助。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LV Liang、

    在测试模式下,测试模式充电数据包的“A”和“B”侧值之间存在固有差异。
    A 侧通常比 B 侧大~0.2pC

    请参阅有关 DDC112测试模式的应用手册。
    www.ti.com/.../sbaa025.pdf

    '通道的 A 侧和 B 侧使用相同的 CTEST。 由于开关布置的性质、在测试模式下、A 侧和 B 侧之间的电荷注入存在少量不平衡。 这种不平衡会导致 A 侧和 B 侧测试数据包的有效大小略有不同。 A 侧和 B 侧充电数据包之间的典型不匹配为≈0.2pC。'

    您的测试数据似乎也是如此。
    一侧数据比另一侧大0.2pC。