This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC08060:有关模拟输入范围的问题

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC08060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728980/adc08060-question-regarding-analog-input-range

器件型号:ADC08060

大家好、我正在使用 ADC08060进行设计。 数据表中似乎存在与输入电压范围相关的信息冲突。  

如果我根据数据表第5页所示、在它们之间的增量上分别设置 V_RT 和 V_RB 的规格、分别设置它们的最小值、最大值和最小值、最大值、 我想知道、如果输入电压分别大于或小于 V_RT 和 V_RB、会发生什么情况。 关于这一点,似乎存在着相互冲突的信息。

在"工作范围"中、提到输入电压范围在 V_RB 至 V_RT 之间有效。 我不确定这是否指的是转换未削波的范围。

在第5页"转换器电气特性"的注释(2)中、它提到"如果输入高于 DR VD 或低于 GND 超过100mV、则可能会发生 A/D 转换中的错误"、 这是有道理的(尽管为什么它提到 DR V_D 而不是 V_A 有点令人困惑"。 不过、下面的示例有点奇怪:"例如、如果 VA 为2.7VDC、则满量程输入电压必须为≤2.6VDC、以确保精确转换。 ”我不知道这是如何解决的。 该部分似乎有多个拼写错误、因为逻辑流程似乎没有解决。

在"功能描述"中、它提到"低于 VRB 的输入电压将导致输出字包含所有零。 高于 VRB 的输入电压将导致输出字全部为1 "、这似乎表明超过基准电压的电压输入(当然、在电源轨附近达到一定的限值)是可以容忍的。

请告诉我有关这种情况的任何澄清,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我们已收到您的问题。 有人很快会提供更详细的回复。
    此致、
    Jim B
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    需要注意的是、输入信号必须在 Vrt 和 VRB 范围内。 超出限值可能会损坏 IC、并导致数字化信号无法按需要表示。 一个用于 Vrt 和 VRB 的100mV 缓冲器是合理的、以确保数字化信号被忠实地表示。

    此致、

    Dan