This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1293EVM:ADS1293EVM:演示 ADS1293EVM 安装 MSP430时出现问题

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1293EVM, ADS1293

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/728591/ads1293evm-ads1293evm-problems-with-demo-ads1293evm-installing-msp430

器件型号:ADS1293EVM
主题中讨论的其他器件: ADS1293

按照中的说明为 ADS1293EVM 安装软件时    

按照安装说明、MSP430驱动程序更新失败。 错误信息为"Windows found drivers for your device but encountered an error while attempting to install...(Windows 为您的设备找到驱动程序,但在尝试安装时遇到 指定的目录文件中不存在该文件的散列。 文件可能已损坏或受到篡改"

我们从何处获取工作驱动程序? 或者是否有解决方法。

谢谢、

Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    感谢您的发帖、欢迎来到我们的论坛!

    您能否在设备管理器中共享 EVM 枚举方式的屏幕截图?  启动 GUI 时是否会看到此错误消息、或者插入电路板后是否会看到 Windows 消息?

    在运行安装程序可执行文件后、您可能必须将器件指向正确的驱动程序。 《用户指南》第2.2节(第3-4页)概述了一些步骤。 此外、请确认已安装跳线 JP2和 JP3。



    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Ryan、

    感谢您回来。  我遵循《ADS1293EVM 用户指南》(SNAU138)。 在第4页、它指示我们更新 MSP430驱动程序软件。 执行此操作并将其指向:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS1293\hardware\driver

    显示"Windows 为您的设备找到驱动程序,但在尝试安装时遇到错误... 指定的目录文件中不存在该文件的散列。 文件可能已损坏或受到篡改"

    我附加了一条错误消息.png。 请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan、

    是的、安装了跳线 J2和 J3、将电池短接至3p3V。

    谢谢、

    Derek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Derek:

    这似乎是 Windows 10的驱动程序签名实施问题。 您能否确认您使用的是哪种操作系统? 我找到 了一篇较旧的文章 、其中解释了该 EVM 最初是为 Windows 7编写的。 如果您可以访问 Windows 7 PC、您能否尝试一下、并告诉我它是否正常工作?

    我们没有任何更新 EVM 软件的计划、因此、我可以看到的将其用于 Windows 10的唯一选项是在安装软件之前禁用驱动程序签名实施。 这里有一些我认为有用的博客、包括 这个。

    此致、